请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B92 工具与软件:
您好!
我想您在数据表中有一个错误。 您在第3页上写下输入为引脚1、fb 为引脚4 (如果可调)、输出为引脚5。
但在第28页的示例 PCB 中、引脚1是 b、引脚4是输入、并且测量结果是弯曲的。
我认为第3页上的信息正确、第28页需要重新访问?
我没有看到任何地方提到这一点、因此我希望这是正确的地方。
此致
Nikolai