This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:SVID 衰减问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478929/tps53689t-svid-decay-issue

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件:CSD95560

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

使用适用于 Intel CPU 的 TPS53689T+CSD95560设计、VID_DECAY 测试仅在启用 DECAY_DCM 位时才能通过。

问题:

  1. 启用 DECAY_DCM 后、它是否仅在 CPU 进入衰减模式时才有效?
  2. 如果需要、CPU 将在哪种情况下进入衰减模式? 它是否会影响衰减模式下的 VRM 性能?
  3. 如果否、则在 CPU 正常运行期间对 VRM 性能有任何其他影响?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:  

    我已经通过电子邮件进行了联系、因为其中一些信息都依据保密协议提供。

    谢谢!

    Ryan