This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478120/bq28z610-r1-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

BQ28Z610-R1配置有高温降压充电。 0~45℃ 时的完整充电电压为8.648V、45~60℃ 时的完整充电电压为8.4V。

电池以8.648V 5A 开始以30℃ 充电、一段时间后、电池温度开始上升、当电池达到46℃ 时、RSOC 为70%、然后降压充电开始、充电器开始下降到8.4V、1152mA 电流为电池充电、 但是当电荷达到91%时、就会达到满电荷切断条件。此时、RSOC 直接从91%跳到100%、有没有办法让 RSOC 不跳跃而是平滑到100%呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的有效充电终止条件可能设置不正确。 请确保您已正确配置以下条件:  

    此外、您的 chemID 匹配程度如何? 您是否成功完成了学习周期?  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny

    感谢您的答复!

     有效充电终止条件在室温下没有问题、您如何考虑设置 有效充电终止条件。

    我通过收集电池充满电和放电数据处理并上传到 TI 官方网站 GPCCHEM 工具来获取化合物 ID。

    添加充电期间 RSOC 跳跃的记录数据、如 attachment.e2e.ti.com/.../charge-data-.log.rar 中所示

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否向我提供您的配置文件和从工具中收到的 GPCCHEM 报告以帮助我分析您的请求?  

    此致、  

    Jonny。