This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:具有类似 EMI 鉴定条件的 LMZM33603RLRR 的高输入电压替代产品

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, LMZM33603, LM76003, TPSM560R6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475839/lmzm33603-high-input-voltage-replacement-for-lmzm33603rlrr-with-similar-emi-qualifications

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件:TPSM63603LM76003TPSM560R6H

工具与软件:

您好、TI 团队

我正在寻找一款直流/直流转换器、其输入电压范围为12V 到32V 直流、输出电流为3A、具有与类似的 EMI 认证  

LMZM33603RLRR。

请尽快建议更换。

谢谢你

JITENDER

硬件设计工程师

Aeron 系统 PVT。 有限公司

Balewadi、Pune (PIN - 411045)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balewadi:

    TPSM63603是否适合您的应用?

    https://www.ti.com/product/TPSM63603

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。

    我们需要最大输入电压范围为48或更高的直流/直流转换器。 您共享的产品的最大输入电压为36V、等于 LMZM33603。

    因此、建议使用最大输入电压为48Vdc 或更高的直流/直流稳压器。

    谢谢你

    JITENDER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balewadi:

    我推荐 LM76003、但它是一种转换器

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm76003-q1

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好

    感谢您的建议、它确实具有扩展的电压范围、但数据表中未提及辐射发射数据。

    我找到了 TPSM560R6H、它具有扩展的电压范围和辐射发射数据。 所以计划使用这个。 ( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm560r6h.pdf )

    我确实需要有关此部分的一些帮助、您能否提供此部分的原产国/地区(COO)(TPSM560R6HRDAR)。

    再次感谢您的支持。 请协助营运总监(COO)。

    谢谢你

    JITENDER

    一个更正这不是我的名字,它是一个地方。 我叫 JITENDER。

    [报价 userid="504865" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475839/lmzm33603-high-input-voltage-replacement-for-lmzm33603rlrr-with-similar-emi-qualifications/5668697 #5668697"] Balewadi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    COO 为中国。

    谢谢。

    David。