This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:切换输入电源时的输出电压问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478318/bq24133-output-voltage-issue-when-switching-input-power

器件型号:BQ24133

工具与软件:

您好!

我有一个问题、涉及在改变上的输入电压时出现异常的电池输出行为 bq24133 .

文件说明:

  • 第一幅图像 是使用 bq24133的定制电路图。
  • 第二幅图像 是 bq24133输出的示波器截图。
    • 黄色 代表了 5V 输入电源 (适配器)。
    • 蓝色 代表了 4V 电池输入 .
    • 红色 代表了 输出电压 .

问题描述:

5V 适配器输入被移除(降至0V) 、系统将切换到电池电源。 输出电压正确转换;但是、示波器显示适配器输入并未完全下降到0V、而是保持在 约为3V .

我想知道:

  1. 这种行为是否正常?
  2. 如果这是一个问题、您能否帮助确定 可能的原因 基于电路图?
  3. 有没有 修改 需要哪些资源?

欢迎提供任何指导或建议。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    否  是否安装 R6以短接其中一个 D4二极管?  如果没有、TP5处的电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    R6已连接。 图像中的红线表示 TP5。
    这些图像显示了开关前后的测量值、其中 TP5从10V 降低到0V。

    您能否帮助确定这种行为的原因并提出解决方案?

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    如果连接了 R6、从 BAT 到 D4再到 R6再到输入端是否存在连接?

    此致、

    Jeff