This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:扩频模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478897/lp87524j-q1-spread-spectrum-mode

器件型号:LP87524J-Q1
Thread 中讨论的其他器件: IWR1843

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户使用  LP87524JRFFTQ1为 IWR1843AQGABL 供电。
这一次、他们考虑使用 LP87524J-Q1的扩频模式来 减少辐射的 EMI 发射。
然后、他们在下面提出了一些问题。

问题1: 有没有任何文档比较了4MHz 固定模式和展频模式的 EMI 降低影响?

Q2: 您能告诉我们在扩频模式下扩展的频率范围吗?

Q3:LP87524J-Q1设置时序。
     1. IWR1843启动。
     2. 在 I2C 中为 LP87524J-Q1设置以下地址。
        地址:0x2B
               PLL_MODE[1:0]:0x2⇒0x0
        地址:0x2C
               EN_SPREAD_SPEC:0⇒1
    对设置时序是否存在任何限制?
    到目前为止、LP87524J-Q1已使用默认值、但是否有任何功能会因更改上述设置而受阻?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    Q1: 是否有任何文档对4MHz 固定模式和扩频模式的 EMI 降低影响进行了比较?

    否、它们需要通过启用 SS 来进行这种比较。  

    [quote userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478897/lp87524j-q1-spread-spectrum-mode 问: 您能告诉我们在扩频模式下扩展的频率范围吗?

    展频几乎是 FSW 的+/-10%。 它可使用21.75/24xFsw 进行计算、以从展频中获得最低频率、也可使用24/21.75XFsw 进行计算、以获得最大展频。 例如、对于2.25MHz fsw、Fsw 会在2.04 MHz 到2.48MHz 之间扩展。  

    [报价 userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478897/lp87524j-q1-spread-spectrum-mode Q3:LP87524J-Q1设定时间。
         1. IWR1843启动。
         2. 在 I2C 中为 LP87524J-Q1设置以下地址。
            地址:0x2B
                   PLL_MODE[1:0]:0x2⇒0x0
            地址:0x2C
                   EN_SPREAD_SPEC:0⇒1
        对设置时序是否存在任何限制?
        到目前为止、LP87524J-Q1已使用默认值、但是否有任何功能会因更改 AB[/QUOT]而受到阻碍

    您的顺序可用于启用 SS。 由于 PLL 被禁用并启用内部振荡器、因此开关节点的行为变化可能很短。 可以在具有开关节点的示波器上观察到的一些问题、但这些问题可能太短、以至于不会产生任何影响。 除此之外、我认为没有任何影响。  

    此致、

    Ishtiaque