This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86837:TPSM86837故障

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468860/tpsm86837-tpsm86837-failure

器件型号:TPSM86837

工具与软件:

您好!

我有两个 TPSM86837RCG 器件、其中初始运行正常、但在多次上电后、这些器件发生故障、不再进行开关、显示使能引脚中存在125 Ω 和160 Ω 接地短路

VIN = 8V

Vout = 3.9和5V

问题可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是在人民币节假日、团队将 在您回来后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amon

    您能否分享您的原理图和布局? 以及在什么测试下、器件发生了故障? 应用的 Vin 和 Iout 是什么? 您能否分享输入电压、开关电压和输出电压的加电/断电波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amon

    我将关闭此主题帖、因为没有回复、请告知我们是否还有其他问题、谢谢。

    此致。