This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:关于 DISABLE 状态的操作

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470788/tps65132s-about-operation-of-disable-status

器件型号:TPS65132S

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户测试了该器件、并观察到当另一个 IO 电源(1.8V)在 EN 为低电平时按启动顺序启动时、±5V 的输出电压都增加到0.8V。

器件条件低于、

输入电压:5V

输出电压:±5V

输出电流 :80mA (+5V)、60mA (-5V)

在这种情况下、如果 EN 为低电平时输入电压低于输出电压、是否可能出现输入反向电流?

或者是否存在 任何设备异常操作的可能性?   

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我们的专家目前不在办公室。 他会在稍后返回办公室时回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    无需担心反向电流、此 IC 中集成了同步升压转换器、它将防止在 IC 关断时出现反向电流。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik-San、Steven San、

    感谢您的答复。 我明白,不用担心崇敬的电流。

    客户担心当1.8V 启动时、OUTN 电压升高。 我认为、对于器件运行也不用担心、因为 OUTN 侧没有低电压保护。

    我的理解没有问题吗?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    是的、我认为这不会造成影响。 但是、我可以看看原理图吗? 我正在尝试了解 1.8V IO 电压是如何升高+/-5V 电压轨的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik-san:

    我忽略了+0.8V 超过 OUTN 引脚上的绝对额定值。 要求防止二极管或等使电压增加不超过0.3V

    我建议采取一些外部保护措施。  

    >但我可以看一下原理图吗? 我正在尝试了解 1.8V IO 电压是如何升高+/-5V 电压轨的。
    ⇒客户猜测这是 OLED 内部电路上的电源停转引起的。 他们说很难阻止这种电力翻腾。
    我认为有必要通过 OUTN 线路上的外部保护来防止这种情况。

    请提供您的意见。

    最棒的餐厅

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    启用 IC 后、+0.8V 是否会消失? 如果是、则不会产生影响。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    是、OUTN 线路上的+0.8V 在器件启用后开始降低。

    在我的理解下、我们应 始终避免超过绝对额定值。 在这种情况下、这不是问题吗?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    了解情况后、我会在内部检查此规格、稍后再回复您。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    感谢您的支持。 是否有上述任何更新?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    建议不要出现这种过压。 因此、您能否检查它是否能够在 EN IC 之前隔离 IO 电压? 如果您可以将原理图发送给我、我可以帮助您说明是否有权变措施。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    感谢您的检查。 我会回答客户、需要采取一些措施来防止 VOUTN 增加到+0.3V 以上。

    >那么、您能否检查它是否能够在启用 IC 之前隔离 IO 电压?  
    ⇒这是否意味着 VOUTN 线路和 OLED 电源之间的比例?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    是的、我想知道是否可以在给 TPS65132S 上电之前断开负载。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:


    我明白了。 我建议在向客户告知 TPS65132S 上电之前断开负载。

    当我收到客户的其他问题时。 请与我们讨论此事。

    此致、

    Teritama