This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:使用 LM2621将2V...3、3V 转换为5V

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478376/lm2621-converting-2v-3-3v-to-5v-with-lm2621

器件型号:LM2621

工具与软件:

大家好!

我已经构建了一个 PBC、根据 数据表第8.2.1章/图13将 LM2621用作升压转换器。

该电路可正常工作、输入电压低至2.2V、然后当输入 电压降低时、输出电压从5V 降至3V 左右、"SW"输出显示一些连续的脉冲模式、而不是调节的"突发"。

然后、输入电流从17mA 上升到40mA 左右。

我的负载是一个小型微控制器和1或2个 LED、每个 LED 消耗5mA 左右。

此行为是否可能有解释?

LM2621是否会立即关断并停止消耗电流、也没问题。

此外、C1/C2钽是否可以用陶瓷电容器替代? (我试过两种类型)或者这是不是去了?

此致、

Jens Kapmeyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    您能否上传原理图供我查看? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、石鹏、谢谢你的询问!

    不幸的是,我只能通过复制+粘贴插入一个屏幕截图,这基本上是不可读的,当我尝试上传 PDF 直接,我收到一条消息("上传此文件不允许"). 但我 可能发现了我 的问题:LM2621电路通过 P 沟道 MOSFET 供电、而且此 MOSFET 的互阻抗最大为20欧姆、具体取决于 U (GS)和温度。 当我使用机械开关旁路 MOSFET 时、减震效应消失。

    不管怎样,我感谢您的答复,并将该问题标记为已解决!

    此致、Jens