This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20C:稳压器的随机闭锁。 切换 EN 会将其复位。

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478560/tps7a20c-random-latching-off-of-regulator-toggling-en-resets-it

器件型号:TPS7A20C

工具与软件:

您好!

我有多个实例 、其中 TPS7A2030PDBVR 输出锁闭关、而 EN 引脚处于高电平(等于 VIN 4.2V)。

当我将 EN 引脚切换为低电平时、稳压器复位、然后工作正常。

我找不到损坏或原因。 我的电容器负载确实大于建议值(300 μ F)。 我在附近也有几个0.1uF 陶瓷电容器。  

在 Vout = 0且 EN = Vin 的情况下、哪些情况会导致稳压器关断? 我尝试了短暂的短路、高于建议的 Vin、无法按需再现故障。

谢谢!

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    是的、您完全超出了推荐的 COUT 范围。 有没有理由这样做? 您能否分享一个原理图?

    负载电流是多少? 我是否记录了任何可以参考的波形?

    由于 VIN 较大(器件上的 VOUT 压降)或为大型输出电容器充电的浪涌电流较高、启动期间的功率耗散很高。 在某些情况下、热关断保护功能会在启动完成之前禁用器件。 另一个潜在原因是由于 VIN 到 EN 连接发生故障而意外禁用器件、这可能会触发有源放电电路。 如果上述问题已得到解答、我将能够进一步调试。

    此致

    Ishaan