This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:计算电感器 L 计算工具/数据表存在问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS923651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476096/tps923655-issue-with-calculating-inductor-l-calculation-tool-datasheet

器件型号:TPS923655
Thread 中讨论的其他器件:TPS923652TPS923651

工具与软件:

您好!
我已经检查了计算器:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370127/faq-is-there-a-calculation-tool-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652

不过、尽管参数发生变化、电感器仍保持在22µH。 有没有其他工具可以帮助我吗?

我要在降压-升压配置中使用它。
VIN (max)= 8、4V
(min)= 5V
VOUT = 6、2V
Iout = 350mA
F = 400MHz
Vd = 0、4V
Rsense = 350m Ω
Cin = 15µ μ F
Cout = 20µ 1 μ F
Vrip = 200mV

您能帮忙吗?

此致、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    对于计算工具、如果将开关频率更改为较高的值、则电感值可能会不同。 需要记住的一点是、该工具仅可用作参考、您应根据实际要求和数据表调整组件选择。

    对于您的应用条件、我认为 TPS923652/3就足够了。 也可以考虑使用 TPS923651/0。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢-我已重新下载该文件、它现在运行得非常完美!

    我在另一个注释上介绍如何在不同的 LED 灯串之间切换。 为了实现这一点、我会考虑放置一个 MOSFET 之间的差值 负极 平均分量 . 这是合适的方法吗? 此外、我也很好奇、该设置属于哪种转换器拓扑? 我以前没有使用过这种配置、想了解一些见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    很抱歉、我今天要参加一整天的会议。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    是不是意味着您要在 LED 之间添加一个串联 FET ANODE 和 VIN? 请仔细检查。

    该器件采用浮动降压拓扑(这意味着负载从 GND 浮动)。 它实际上采用 与普通降压稳压器类似的计算/设计方法(例如计算占空比、导通时间等)。

    此致、

    Steven