This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:为什么在充电期间电池电量停止在99%?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471939/bq27427-why-does-the-battery-level-stop-at-99-during-charging

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

按照我的要求、我将 PCB 直接连接到 EV2400。 该 PCB 上只有一个 I2C 器件 BQ27427。 BQ Studio 软件可以正常读取相关信息,如图所示。 电池信息已设置、但在充电期间它会一直以99%的速度停止。 无法设置 FC 标志、无法完成自我学习。 我可以问一下没有配置该功能的位置吗? 在文档末尾、我已经附上了导出的 GG 文件。

这是配置文件:

e2e.ti.com/.../5460.myConfig.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的配置中似乎设置了 SOCHold99、如果禁用它、是否有任何区别?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony
    该寄存器采用默认配置。 根据手册中对 opconfigC 的说明、如果未设置 FC 位、电池电量将停止在99%。 因此、最关键的问题应该是:为什么无法设置 FC 位?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的请求、清除 SOCHold99标志确实可以将电池电量增加至100%、但在充电期间仍无法设置 FC 标志。 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享电荷的日志文件、以便我们了解为什么未设置 FC 标志?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony
    根据您的要求、我已导出充电日志、但仍无法设置 FC 标志。 您能不能看一下问题出在哪里? 谢谢你
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Fc Set%为-1、因此监测计将使用"主要充电终止"来设置 Fc、其条件如下所示:

    电压满足条件、但我看到配置中有一个5mA 死区。 是否存在可能导致容量变化的待机电流?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony  

    待机电流为20uA、我认为它对容量的影响可以忽略不计。 我尝试将 FC Set%设置为99、观察到 FC 位已设置。 虽然这对我来说不是最佳设置、但它已经可用了。
    非常感谢您的回答!