This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:如何实现0.8至1.2V 输出

Guru**** 2629665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552892, LM61495-Q1, TPS551892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478141/tps551892-q1-how-to-achieve-0-8-to-1-2v-output

器件型号:TPS551892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892-Q1TPS552892LM61495-Q1

工具与软件:

数据表显示输出范围是0.8V 到22V、

但 VREF 为1.2V、那么如何才能获得0.8V 的输出?

具体而言、数据表计算得出 R2 = R1/(((VOUT VREF/VREF)- 1)

如果我们设置 VOUT < 1.2V、则 R2变为负值?

我需要将 VOUT 设置为0.85。 我该怎么做? 也与 TPS552892-Q1相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nelson:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用是什么吗?

    对于 TPS552892/TPS51892、可向 FB 输送电流以实现0.8V 输出。

    此外、您还可以使用 I2C 版本 TPS55189Q/TPS55289Q 来设置较低的 VREF 并在无需外部电流源的情况下实现0.8V 输出。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Mulin

    Xilinx MPSoC 上的 VCCINT 和 MGTRAVCC 需要0.85V。 我使用的是5-20V 的 USB-C PD 总线

    我当时计划使用 TPS551892-Q1、因为我打算在另一个5V 总线上使用它。 我还将 LM61495-Q1用于其他几条低压总线(3.3V、1.8V、1.2V 和1.1V)、但 LM61495-Q1的最低输出为1V。

    因此、我本来打算在0.85V 下使用 TPS551892、但遇到了问题。 您是否建议使用另一种扩频降压 SMPS、或者、您能否提供一些有关如何从 TPS551892获得0.85V 电压的指导? 我可以从3.3V 或5V 总线拉取电流、但由于电源定序、不能从1.8V 总线拉取电流

    谢谢!

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我想我现在明白了如何实现这一点、将另一个电阻器从5V 连接到 FB

    R1从 VOUT 到 FB、R2从 FB 到 GND、R3从5V 到 FB:

    I_R1 =(0.85 - 1.2)/R1

    I_R2 = 1.2/R2

    I_R3 =(5 - 1.2)/R3

    I_R2 = I_R1 + I_R3

    因此、如果我们使用 R1 = 100kΩ Ω 和 R2 = 200kΩ Ω、则 R3 = 400KΩ Ω、从而通过5V 外部电源在输出端获得0.85V

    这听起来不错吗? 您是否有任何其他提示(例如滤波或使用5V 的 LDO)、或者如果我直接从另一个 SMPS 使用5V 电压、这是否很重要?

    谢谢!

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nelson。

    我认为这是设置0.85V 输出电压的正确方法。 请注意、FB 引脚上的漏电流为100nA。 因此、建议将 R1、R2、R3更改为50k Ω、100k Ω、200k Ω 以降低泄漏电流的影响。

    5V 电源由您对 Vout 纹波/精度的要求决定。 只需确保5V 电源是稳定的。

    此致、

    Mulin