This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:VEN (HI):EN VIH 最大值

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478006/tps745-q1-ven-hi-en-vih-max

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

考虑以下线程以及 EN 阈值与温度曲线。 我认为 VEN (HI)的最大值应该为1.0V、而不是最小值、对吧?

同样、 VEN (LO)的最小值应该是0.3V、而不是最大值、对吧?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1205933/tps745-q1-the-value-of-the-ven-hi/4548345?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps745%2520enable#4548345

BR

Haury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我可以看到你的困惑。 1V 是我们建议应用于 EN 引脚以启用 LDO 的最小值、您可以高于1V。 虽然0.3V 是可用于禁用 LDO 而不会产生瞬态/噪声的风险的最大值。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    我建议修改数据表。 当前描述令客户困惑。

    BR

    Haury