This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:TPS61094逻辑电平

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478072/tps61094-tps61094-logic-levels

器件型号:TPS61094

工具与软件:

TPS61094的文档说明 EN 逻辑高阈值为:

VOUT > 1.8V = 0.58V (最大值)

VOUT < 1.8V = 1.0V (最大值)

1)我是否正确理解、 高于0.58V 的所有电压都将被视为高电平(对于 Vout > 1.8V 的情况)?

  而在 Vout < 1.8V 的情况下、所有 高于1V 的电压都将被视为高电平?

  如果我的推理正确、那么我不明白为什么在 Vout 电压较高时、我们会有较低的逻辑高电平阈值?

  据我所知、逻辑芯片还有另一个原理:Vout 越高、逻辑高电平阈值就越高。

2) 2) 请说明如何正确理解低逻辑电平阈值?

  我是否正确理解低至0.2V 的 电压都被视为低电平(Vout > 1.8V 时)?

  而在 Vout < 1.8V 的情况下、低至0.45V 的所有值都被视为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您的理解是正确的。 我将在内部检查产生该规格的原因。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    我将等待您的回答。

    这对于了解芯片的逻辑非常重要。

    谢谢!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当内部电源轨变低时、内部电路的精度将会降低。 这就是最大阈值增大的原因。 这里没有逻辑注意事项。

    此致、

    Travis