This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:动态更改 ICHG 电阻器?

Guru**** 2551680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478084/bq25308-changing-ichg-resistor-dynamically

器件型号:BQ25308

工具与软件:

嗨、优点!  

理念是使用开关在两个充电电流之间进行切换。 例如、Charge Current #1 = 1A、Charge Current #2 = 2A

BQ25308是否允许动态更改电阻器? 或者它是否仅在启动时读取?

下一层:开关是否可能会导致 BQ25308在其读取开关断开时复位? 通过8.3.4.4 ICHG 引脚打开;用于"先断后合"开关

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cameron:

    可以在充电时动态更改 ICHG 电阻器值 RICHG、以调整 ICHG 电流设置。

    2. ICHG 引脚不应开路或短路。 可以从一个有效 RICHG 值切换到另一个有效 RICHG 值。

    谢谢!