This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:当处于升压 FPWM 模式时、IMON '双向'是否与 ISET 类似?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478587/lm5171-is-imon-bidirectional-similar-to-iset-when-in-boost-fpwm-mode

器件型号:LM5171

工具与软件:

当 LM5171处于升压/FPWM 模式时、ISET 低于其1V 偏移、这使得降压操作如数据表图7-28 (以及首页上的)所示、IMON 是否 也会 低于  50uA 偏移 来指示反向负载电流? (当 CFG 引脚用于设置 IMON 以测量负载电流而不是电感器电流时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    是的、在这种情况下、IMON 将低于50uA。

    此致、

    Feng