This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099查询

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478312/tps61099-tps61099-enquiry

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61299

工具与软件:

尊敬的支持部门:
我们正在评估 TPS61099、并有一些技术问题:
TPS61099在轻负载条件下具有突发模式、一旦进入此模式、直流/直流输出纹波电压就会变得非常高(~100mV)。
 
在我们的应用中、即使在轻负载(5mA 负载条件)下、我们也需要使输出纹波处于30mV 以内。 但是、数据表中没有明确说明进入和退出突发模式的条件。
您能否帮助提供阈值或计算公式来确定进入/退出突发模式的阈值?  
我们使用的 L 和 C 为2.2 μ H 和2x10 μ F、输出电压设置为5.5V、输入电压范围为3.5V 至4.6V。
此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kpkp:

    实际上我们不是在大规模生产中测试它、它很难通过 ATE 进行测试。

    您能否使用 TPS61299、突发模式下的轻负载输出纹波是25mV 还是10mV? 比 TPS61099小得多。