This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:在3.3V->5V 条件下工作时的最大输出电流

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478202/tps61299-max-output-current-when-working-in-3-3v--5v-condition

器件型号:TPS61299

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助提供在3.3V->5V 条件下工作时的最大输出电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:  

    可以通过 Iout=Vin*Iin/Vout 进行计算。 通常、输入电流限制由器件设置。