This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50外部复位功能查询

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476671/bq40z50-r2-bq40z50-external-reset-function-inquiry

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们想了解一下 复位功能 状态 BQ40Z50 .

  1. 执行 BQ40Z50 支持 外部触发功能  用于复位? 我们担心如果 固件崩溃 我们将无法控制 CFET 和 DFET 通过测量仪表。 因此、我们正在考虑实施 外部复位功能  将 BQ40Z50复位。 此功能是否可以通过实现 SHUTDN 引脚 或者、您是否有实施此功能的建议?

  2. 检测到 SHUTDN 引脚 基于固件?

我们感谢您的支持、并期待您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该功能的高到低转换检测依赖于固件。 您是否经常看到此器件上的固件崩溃?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anothony:

    目前没有看到此器件上的任何固件崩溃。 由于该电池产品用于人体、因此它们需要考虑最坏的情况。 在 BQ40Z50发生故障的情况下、他们希望拥有一个能够在 BQ40Z50崩溃时复位 BQ40Z50或确保 MOSFET 断开连接的硬件电路。 您能为此提供一些电路建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果发生固件崩溃和需要完成复位、则必须通过完成上电复位(此时器件已完全从电源连接中移除)来实现。 我们通常建议从系统中移除电池。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    这是否意味着断开 BAT 引脚的电源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、这意味着移除 BAT 上的电源以及 VCC 和 PBI 引脚的电源、因为这些引脚也是电源连接。

    此致、

    Anthony