请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 工具与软件:
您能否解释一下下面提到的 VINAC 峰值电压值的容差?
例如、在级别7中:
2.25 < VINAC < 2.6–7级的最小电压是2.25、或者是否有2.25左右的容差?
同样、是否为7级的最大电压2.6、或者是否有2.6左右的容差?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您能否解释一下下面提到的 VINAC 峰值电压值的容差?
例如、在级别7中:
2.25 < VINAC < 2.6–7级的最小电压是2.25、或者是否有2.25左右的容差?
同样、是否为7级的最大电压2.6、或者是否有2.6左右的容差?
您好 Ohad:
上面突出显示的数字是每个级别的下限和上限的阈值。 它们不是平均值附近的容差。
因此、正如您所怀疑的那样、2.25V 是7级的下限阈值、2.6V 处于上限阈值。 从技术角度而言、2.6V 是8级的下限阈值。
电气特性表显示:
这些阈值的容差未指定、但级别1的最小/最大值可让您了解这一点。
实际上,我认为它们并不像1级的限制所暗示的那样宽松,但我没有数据来支持我的观点。
此致、
Ulrich