This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输入电压范围

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478082/tps25947-input-voltage-range

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS2640TPS2660

工具与软件:

嗨、团队:

我想在应用中使用电子保险丝 TPS259474LRPW 来监测纯电阻负载的电压(~1.7安培)。

故障响应是闭锁、 我主要使用电子保险丝来监控电压输入电压、并在输入电压高于20V 时禁用负载。  

可能的情况有2种:

输入电压为17V =电子保险丝开启、负载通电。

输入电压为24V =电子保险丝检测到过压(>20V)、闭锁、负载关闭。

24V 的输入电压可长时间维持(例如30天)。

我的问题是关于建议的工作电压(23V)和绝对最大电压(28V)。

我们的应用的24V 在绝对最大值范围内、但高于建议的23V。

我想了解为什么建议使用23V 的电压、以及此条件下的器件限制是否适用于我的应用:

-这是23V 是基于钳位模式/活动电流下的最大功率耗散的数字吗? (我的应用不会出现这种情况、那么1V 额外电压不会是问题)。

-还是内部电路的中断电压和长期可靠性的限制?

-通过 过压锁定永久保护负载,可以永久施加24V 电压吗?

谢谢你。

EDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ede:

    [报价 userid="595444" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478082/tps25947-input-voltage-range "]-这个23V 数字是基于钳位模式下/有效电流条件下的最大功耗的吗? (我的应用不会出现这种情况、那么1V 额外电压就不会有问题)。

    在 OV 锁定状态期间、HFET 将会看到该电压。 由于该电压电平低于绝对最大电压、因此 FET 不会损坏。 在此状态期间、我们也不需要任何电流路径、因此、除了 uA 泄漏电流外、我们不会有任何其他电流。 这意味着功率耗散和散热不应该是任何问题。 基于此、我预计在此状态下不会对器件造成任何损坏。

    这仍然超过了器件的建议最大值、因此器件 上会产生更大的应力、并可能在整个寿命内出现更高的故障。 我可以推荐 TPS2660或 TPS2640、这是最大绝对电压为60V 的工业电子保险丝

    -还是内部电路的击穿电压限制和长期可靠性?

    内部电路的额定电压高于应用中的电压。 我看不到任何设计问题、但质量测试仅在推荐的最大值之前进行、因此我的主要问题是长期可靠性。  

    您的终端应用是什么? 如果需要考虑长期可靠性、我建议不要超过器件的建议最大值。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    非常感谢您的快速响应。 感谢您推荐其他2个选项。

    我的申请是医疗的,很遗憾,我不能在这个公开论坛上透露任何进一步的细节。

    您的回答对我有很大帮助。 谢谢。