This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:必须遵循 ERP Lot7

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475350/tps25751-must-follow-erp-lot7

器件型号:TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

客户评估了 TPS25730、但发现它无法通过 PD 合规性测试、因此开始考虑改用 TPS25751。

要通过 ERP Lot7、PD 必须遵循最新的 USB-ERP 兼容性。 我来看看下面两个。

1. TPS25751是否能够通过更新基本 FW (如 Tomcat 系列)来保留最新的 CTS?

2.在没有 EC 的情况下,您是否有更新 FW 的解决方案? 客户的应用是电池充电器、它没有与其他设备(不使用 D+/D-、SSTX/RX)的有线/无线接口

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25751将符合当今的 PD3.2 CTS 规范。 但是、它不是像 Tomcat 这样的闪存设备、但我们会针对合规性进行更新、直到增补程序空间用完为止。 因此必须考虑客户何时去寻求认证。

    TPS25751无法像 Tomcat 那样通过 Type-C 进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    您能否确认 TPS25751的 FW 可满足2025 Q1和2025 Q2的 USB 电力输送 CTS 的最新要求?

    这符合客户开发计划、因为他们计划在2025年的第1季度或第2季度进行 IEC62680合规性测试。
    如果 TPS25751不符合 CTS 要求、它们将考虑 使用不同的 PD 控制器。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    在此时间段内生效的最新规格是我们的器件计划支持的 PD3.2规格。

    Matt