This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:正在寻找有关 USB PD 控制器(5V 至20V 同步电压和电源电压)的建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477949/tps25750-looking-for-advice-on-a-usb-pd-controller-for-5v-to-20v-sync-and-source

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

你好

Im 目前正在寻找合适产品系列或任何可行解决方案的建议。

我正在开发一种需要能够通过5V - 20V USB-5V PD 电源正常工作的智能扬声器、但我不确定如何为需要5V 电压轨的器件获取5V 电压轨、而无需通过降压稳压器提供低输入、并且在电源仅为5V 时产生噪声。

理想情况下、我想我在寻找一个 PD 控制器、它可以在电源为5V 时切换到5V 电压轨、在电源为9V 或更高时切换到 HV 电压轨。

Im 还会寻找该端口以便能够由5V 电源供电、因为该器件有可能由替代电源供电。

此致

Ben J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    TPS25751是我们全新的 PD 控制器、是您的理想之选。

    PD 控制器已预先配置了 BQ 器件、以便 PD 处理电压和电流的 I2C 编程。

    对于此器件、您还能够使用内部5V 电源轨 PDO1和外部路径来提供所有其他电压。 可在在线 GUI 上对此进行编程。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、EVM 看起来可以解决这个问题。 我似乎在数据表中找不到 PDO1的相关参考。

    我们正在设计的大部分系统依赖于5V 电压轨、并使用 LDO 降低其其他电压

    假设我们使用的是 TSP25751D、是图9-26中的示例、那么当输入为5V 时、我们可以使用 PP5V 从 PD 提供5V 电压(而 USB-PP5V PD 是唯一的电源)吗?
    我假设当 PD 电压协商为9V 或更高时、我们接着切换到 PPHV 线路、然后使用降压稳压器降低5V 线路的电压?

    所有示例似乎都假设有电池或备用电源。 我们需要一种无需电池即可工作的解决方案、或者假设 USB-1D 电源通过 PD 连接到 TSP25751D 的 USB-C 端口

    如果器件内部总线上的 PPHV 电源轨上存在另一个电源、那么该器件是否也能够防止 PPHV 从 USB-C VBUS 退走?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    正确、当提供高于5V 的电源时、PD 控制器将切换到外部电源路径。

    所有示例似乎均假设将使用电池或备用电源。 我们需要一种无需电池即可工作的解决方案、或者假设将通过 USB-SPI PD 电源提供另一个电源、该电源连接到 TSP25751D 的 USB-C 端口

    您不需要电池、但外部电源路径需要 BQ 或直流/直流器件。 TI 已将 BQ 解决方案集成到 GUI 中、但如果您使用自己的直流/直流转换器、则必须通过外部 MCU 自行控制它。

    如果器件内部总线的 PPHV 电源轨上存在另一个电源(例如22V)、此器件是否还能够防止 USB-C VBUS 输出 PPHV?

    正确!

    谢谢!

    Kevin