This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:反馈网络、电流传输比和 IFB 电流

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477894/ucc256403-feedback-network-current-transfer-ratio-and-ifb-current

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: TLV431

工具与软件:

UCC256403的数据表中的 VFBreplica 电压和 IFB 电流不清楚。 由于数据表中缺少信息、我已扫描过 TI 论坛、从 TI 员工那里获取答案。  

声明1:VFB 副本电压有助于调节输出电压、同时减少和增加开关频率。

我的理解是 VFB 副本电压有两个功能 它可以激活突发模式并调节输出电压。  

但是、仅 VFB 副本电压就决定了开关频率的说法是错误的。 它仅在欠压或过压时略微调整开关频率。 初级侧的检测引脚(VCR 引脚)决定开关频率。 死区时间由 HS 引脚确定。  


语句2: VFB 副本电压 触发突发模式

根据突发模式选项激活突发模式。 在我的例子中、突发模式被停用(选项7)、因此无论怎样、如果 VFB 副本电压为0V 或5.5V、它都不应触发突发模式。  

VFB 副本电压= RFB*(IFB - Icollector)、其中 Rfb 约为110千欧、而 IFB 最大为182 uA。 集电极电流由电流传输比和光耦合器电流决定。  

这意味着、如果集电极电流 为182uA、VFB 副本电压为0V、如果集电极电流为0uA、则 VFB 副本理论上应为20V、但 VFB 副本的最大电压为6V。  


语句3: 收集器电流介于110uA 和182uA 之间、给出了完整的 VFB 副本范围。  

对、但当光耦合器的电流传输比变化很大时、很难获得110uA 和182uA 之间的集电极电流。  

如果选择电流传输比介于100%和400%(@1 mA)之间的光耦合器(PS2611-1)、则会产生以下结果:  


将光耦合器电阻设置为4千欧、由于输出电压为5V、TLV431可以灌入的最大电流略高于1 mA。  

如果 Vout 在5V 时完全稳定、则没有电流流经光耦合器、因为 TLV431具有稳定的基准(1.24V)。 开关频率既不会提高、也不会降低。

如果 Vout 为5.1V、则 TLV431的基准为1.255V、TLV431将消耗更多电流。 假设 TLV431将绘制1 mA。 光耦合器上现在出现900mV 的压降、  
流经1.2k Ω 电阻器的电流为0.750 mA (光耦合器电流中为0.250 mA)。  

如果光耦合器的电流传输比为400 %,则集电极电流为0.250*4 = 1 mA。 这是无法实现的、因为 IFB 的最大电流为168uA。  

VFB 副本为110k Ω*(168uA-168uA)= 0V。如果电流传输比为100%、则集电极电流也大于168uA。 这意味着现在 VFB_replica 也是0V  

这是否意味着 UCC 处于突发模式、如果您禁用了突发模式、那么它通常会通过增加频率来调节输出电压。  

根据我的理解、VFB_replica = 5.5V 会产生较低的开关频率、而 VFB_replica 0.4V 会产生较高的频率。 但大多数情况下、它们仅会微调节开关频率、因为大多数开关控制由 VCR 引脚决定。

 



我对反馈电路是否存在任何误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以通过 Webex 会议讨论这些问题吗? 我在会议上解释一下会很容易。 请分享该电子邮件、以便我能在下周分享 WebEx 会议详细信息。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法向您发送消息。  

    我不想在论坛中分享我的公司邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您的担忧。 您不需要在此处分享您的电子邮件。 我通过 e2e 直接消息向您发送了私人文本。 您可以对此做出反应。 将在您回复后设置会议。

    此致

    Manikanta P