This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:关于 TPS62866的 OCL 精度

Guru**** 2378910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476878/tps62866-about-ocl-accuracy-for-tps62866

器件型号:TPS62866

工具与软件:

大家好、团队成员:

这意味着高侧正向电流限制的 OCL 精度约为10%。 但是、没有低侧正向电流限制和负电流限制的精度信息。 我们有这些信息吗? 比如+/-15%?

a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的咨询。

    我想问您为什么需要这些信息吗?  您能否提供工作条件(Vin、Vout、ILoad……)? 这些信息将帮助我们查找信息。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    目的是检查 在 FPWM 模式下可接受的电感纹波大小以及最小电感。 您知道当 NOCL 较小时、通常意味着当 ILOAD = 0A 时、器件无法支持高电感器电流纹波。 因此 NOCL 的最小值至关重要。

    工作条件与开关频率相似、即 VIN=5V、VOUT =0.9V、但 ILOAD=0A。

    a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您提供的信息。 我会与我们产品线的其他同事核实、看看我们是否能提供您所需的信息。

    此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    只要按照数据表第22页的"电感器选择"进行操作、您就安全了。  

    例如、当 Vin=5V、Vout=0.9V、Iload=0A 时、典型开关频率3.4MHz 和推荐电感器0.22uH (变化幅度为-30%)、电感器纹波电流约为2A。 与典型的 NOCL 相比、仍然有1A 的裕度。

    希望此回答对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Jingyi