This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:自适应死区时间控制

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475550/lm5146-adaptive-dead-time-control

器件型号:LM5146

工具与软件:

对于 LM5146自适应死区时间控制、我的理解是自适应死区时间控制电路将内部 MOSFET 栅极电压与1V 进行比较。 在比较器触发后、在开启另一个栅极信号之前存在延迟。 是这样吗? 内部延迟时间是多少? 如果可能、您能否分享典型的延迟值? 此外、数据表中是否有方框图或进一步的文档更详细地说明了此过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua:

    我会研究这件事并回复给您。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我只是想跟进这个问题。 作为一名设计工程师、在将组件集成到产品之前、我需要了解元件的详细信息。 如果您能提供更多信息、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua:

    我的理解是、我们只分享数据表 EC 表中引用的死区时间规格。 您可以通过检查开关转换附近的 SW 电压下降来测量实际死区时间。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据表仅指定从50% LoFF 到50% Hion (或反之)的转换时间。 如果使用不同的栅极电阻器和 MOSFET、这些值是否仍然有效? 此外、"自适应"是否意味着这些值不是固定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua:

    您只能在高侧 FET (不能在低侧)上使用栅极电阻器。 这可能会将死区时间从 LO 关断延长到 HO 导通、因为高侧 FET 导通速度较慢。

    此致、

    TIM