This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:输出直流电压、具有0V、4V、8V、16V、20、24V 等可编程阶跃输出

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473669/lm25145-output-dc-voltage-with-programmable-step-output-like-0v-4v-8v-16v-20-24v

器件型号:LM25145

工具与软件:

大家好、团队成员:

   我正在寻找可编程的直流输出在步进 输出像0V ,4V,8V,16V,20,24v 另一个设备的 ADC 检测这个电压并做处理,您能指导我应该使用哪种方法吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用其他协议、因为我需要将相同的电压协议用于传统器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    这里的最大输入电压是多少? 您可以仅使用可调直流电压并通过电阻耦合到 FB 来调节 VOUT。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VINMAX :28VDC 和 VINMIN :20VDC  和 OUT 把步骤类似  

    0V  
    4V:
    8V:
    12伏
    16V:
    20V:
    24V:  

    我们没有 DAC 端口来控制 FB 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您计划如何调整 VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以从 MCU 的 PWM 控制,或者 GPIO 控制我们有4个 GPIO 备用,我们没有 DAC 端口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 DAC、只需使用具有与 VOUT 相关的可调占空比的 PWM 信号。 使用一个 RC 滤波器(或两个 RC 电路)对来自 MCU 的 PWM 信号求平均值。 然后、生成的直流电压可以电阻耦合到 FB 以调整 VOUT 设定点。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推荐具有此低成本 FB 控制的 DC- C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    什么是"DC-C"? 您是指直流/直流...

    参见图 10在此处访问 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    这些电路通常适用于任何具有 FB 引脚的降压稳压器。 请注意、LM25145还具有一个跟踪输入、允许对误差放大器基准电压进行操作。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sagar。