请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 工具与软件:
大家好!
如果你能帮我或向我指出正确的方向,我会感到很困惑。 我的系统中有一个12V 铅酸电池、需要通过20V-28V 直流电源为其充电。 该电池为2x 并联12V 以获得1.6Ah、这意味着我假设在遵循 C/10接触电流规则时使用160mA。 我真的需要一个非常快速的解决方案、因为这是对要求的疏忽、因此、如果有任何关于此问题或可处理此问题的现成器件的建议、我将不胜感激。 (很高兴拥有该电路或在需要时将电路粘在我的 PCB 上)
下面是我们有2个面糊:
https://uk rs-online.com/web/p/lead-acid-batteries/1875724
提前感谢"