This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 -电流检测变压器放置

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478078/ucc28070-ucc28070---current-sense-transformer-placement

器件型号:UCC28070

工具与软件:

你(们)好

我注意到使用 UCC28070 PFC 控制器的两种不同设计中电流感应变压器的放置位置存在令人困惑的差异。 在1200W 版本中、变压器上的点位于底部、而在300W 设计中、点位于顶部、哪个是正确的、为什么? 非常感谢您到目前为止提供的帮助。

www.ti.com/.../UCC28070EVM

以及:

www.ti.com/.../slua479b.pdf


毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:  

    无论极性点位于顶部还是底部、都没关系。   

    重要的是、次级绕组的极性应相对于初级绕组正确定向。  
    这些点表示不同的绕组如何相对于彼此极化。   

    在这两张图纸中、极性正确。  

    此致、
    Ulrich