This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:VIN 20V 转换器更改为 VOUT 54V/2A、TPS40210和 LM5020问题

Guru**** 2386550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5020, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478446/tps40210-vin-20v-converter-to-vout-54v-2a-tps40210-and-lm5020-question

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5020

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

项目电源规格如下所示

20V、VOUT 54V 和2A 的输入电压。

关于 IC 成本、我想知道哪种拓扑具有更高的效率? 请帮助我们提供建议,谢谢!

1.采用升压和设计的非隔离 TPS40210  

2.采用反激式隔离和 LM5020设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果隔离不是系统要求、非隔离式升压拓扑通常会更便宜。
    与简单电感器相比、反激式变压器的成本更高。
    标准的升压拓扑也应该能够实现更高的效率。

    因此、我推荐 采用非隔离式升压拓扑的 TPS40210或 LM5155。

    此致、
    Niklas