This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY-01:USB-PD-CHG-EVM -01和 USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25798, EV2400, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476362/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-01-and-usb2any

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ25798EV2400TPS25751

工具与软件:

您好!

我想将 USB2ANY 连接到 USB-PD_CHG-EVM-01、以便直接连接到  BQ25798。

我看到车载充电器是 BQ25798。

我尝试按照 E2E 论坛博文中的说明、通过将 I2C 和 线路连接到 J7。 但这似乎不起作用。

也许我不能正确理解开机自检、我只将 I2C 和 GND 连接到了 J7 (完全不连接到 USB2ANY 连接器 -我有一次尝试通过 J3引脚5连接 P3V3 -尽管这应该根本不是必需的)。

我假设 i2c 线路上存在一些问题、因为需要多主机模式?

谢谢!

URI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uri、

    我们仅通过将 J7连接到 EV2400进行了测试、但只要 USB2ANY 的每条 I2C 线路和 GND 连接到 J7、它就应该与 USB2ANY 配合使用。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uri、

    我假设您通过 TPS25751器件为 VBUS 供电、或通过将电池连接到 BQ25798。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    结果表明 USB2ANY 固件版本存在问题。

    现在全部修复并正常工作。

    谢谢!

    URI