This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:原理图审阅

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472430/tps62873-schematic-review

器件型号:TPS62873

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮忙检查一下这个原理图吗?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我们只能考虑 PG 引脚悬空、MODE/SYNC 等可堆叠方式是否正确

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您使用 e2e。

    到目前为止、我注意到了几件事:

       第二个器件 U19的 VOSNS 和 GOSNS 引脚连接到 GND。 请将其连接到 第一个器件 U18的 VOSNS 和 GOSNS 引脚、以便为 U19提供适当的反馈。

       2.对于 U19、最好在 COMP 及其 GOSNS 之间连接一个8pF 的电容器。

       3. U19的 VSEL、FSEL、SDA 和 SCL 引脚应连接至 GND。 在图片中、我无法看到它们连接到了哪里。

       4.请将 U18的 MODE/SYNC 引脚连接到高电平信号、以确保其在 FPWM 模式下工作。

       5.请将两个设备的 PG 引脚连接在一起。 第二个器件 U19需要检测来自 U18的 PG 信号。 请参阅随附的图片。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    非常感谢您的答复。

    另一个问题是、它们在 TPS62873的输入引脚中添加了1个100nF 电感器。(100nH TFM322512ALMAR10MTAA)

    这是否会影响正常工作条件?

    您是否建议这样做以过滤低频噪声?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    很抱歉昨天没有注意到器件型号 ID 与原理图中的不同、深表歉意。 由于它们使用不同的数据表、您能确认 器件 ID 吗?  

    另一位同事分享了该设计用于光学模块。 是这样吗? 如果愿意、我可否问为什么选择汽车版而不是工业版? 我们还具有 TPS6287BXX、支持30A Iout 和更灵活的 Vout 设置。  TPS6287Bxx 2.7V 至6V 输入、10A、15A、20A、25A、 具有 I2C 接口的快速瞬态和30A 快速瞬态同步降压转换器数据表(修订版 C)

    非常感谢。

    此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    是的、对于 TPS62877、它们可以将辅助器件的检测连接保留在 GND。  我们还将对该器件的模块版本进行取样——请向我们发送电子邮件以了解详细信息、我们可以查看它是否合适。

    是的、输入端的100nH 电感器可能会使电路不稳定。  通常、客户会在这里放置铁氧体磁珠。

    10k + 180pF 补偿看起来很奇怪。  您能解释一下它们是如何得出这些值的吗?  负载端的输出 Cout 是多少?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队、

    抱歉误解为该器件型号为 TPS62877Q1。

    他们选择此器件的原因是他们遵循了 DSP 的参考设计。

    它们会更改补偿 RC 值、然后正常工作。

    但是、由于客户已经拥有 PCB、因此他们想知道以下问题的答案:

    1.当他们保持 PG 断开时、他们发现主要器件的 SW 频率是固定的、但次要器件的 SW 频率将从低频变为2.5MHz。 次级部分似乎处于 PFM 模式。

    这是什么原因?

    他们是否可以在初级部分的 MODE/SYNC 中使用外部信号来与外部功率 IC 同步?

    如果 PG 引脚悬空、次级器件能否从 PWM-DCM 过渡到 PWM-CCM? 从 PWM-DCM 转换到 PWM-CCM 转换的逻辑是什么? 它是基于 PG 信号还是基于实际的输出电流?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    感谢您的支持。

    1、问题1和3都是由 PG 悬空引起的。 PG 引脚是一个 I/O 引脚。 在堆叠模式下、主器件 U18的 PG 引脚用作输出引脚、从而为辅助器件 U19的 PG 引脚提供信号。 在 START 阶段、U19需要检测来自 U18的 PG 信号的上升沿、然后从 DCM 切换到 CCM。 如果 PG 引脚保持开路、U19将无法检测到来自 U18的信号、并在似乎是 PFM 的 DCM 模式下工作。 因此、请将 PG 引脚连接在一起。

    2.是的、 堆叠配置可以支持与外部时钟或展频时钟同步。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    感谢您的答复。

    关于这个问题、

    是的、输入端的100nH 电感器可使电路不稳

    客户想知道原因、因为他们已在其他电源 IC 中添加了100nH、但未发生问题

    谢谢你  

    Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    100nH 等输入滤波器可能会导致不稳定。  这在很大程度上是特定于应用的。  下面是一个示例: https://www.ti.com/lit/an/slua929a/slua929a.pdf

    Chris