This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:输入电压限制

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475646/lm317l-input-voltage-limitations

器件型号:LM317L

工具与软件:

大家好、团队成员:  

关于该组件、我有2个问题。 - LM317LIDR

 

  1. 如果我将 Vout 调节为24V、Vin 小于24V+2.5V (输入到输出电压差小于建议值–2.5V)。 例如、Vin 为25V。 我的输出电压将是多少?

我在数据表中看到了这一行、但未指定压降电压。

  1. 如果我将 Vout 调节到24V、Vin 小于调节电压(Vin 小于24V)、那么输出电压将是多少?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如果我将 Vout 调节为24V、Vin 小于24V+2.5V (输入到输出电压差小于建议值–2.5V)。 例如、Vin 为25V。 我的输出电压将是多少? -只要 Vin > 24V + Vdropout、输出就会调节到 Vout = 24V。 最大压降将为几百 mV 低于建议的2.5V 最小输入/输出差分电压将导致不符合 EC 表中的规格。
    2. 如果我将 Vout 调节到24V、Vin 小于调节电压(Vin 小于24V)、那么输出电压将是多少? -这是一种在压降下运行的情况,通常,输出跟踪输入,直到 VIN = 24 + Vdropout。 输出电压的确切值将取决于 VIN、Iout

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:  

    感谢您的回复!  

    您能不能说出 IC (LM317LIDR)在表5.3 (D.S)中未指定的最大建议输入电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

     表5.3中指定了建议的最大输入到输出电压差(VI - VO)和建议的最大输出电压(VO)。 选择 VO、然后将最大差分值添加到其中、以获得最大建议 VI。

    此致

    Ishaan