This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:仅使用单通道 LDO 时未使用的引脚

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477774/tps7a88-unused-pin-when-using-only-1ch-ldo

器件型号:TPS7A88
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

工具与软件:

嗨、团队:

我们收到了客户的问题。 他们只想使用1通道、而不使用另一个通道。

我已向客户推荐1通道 LDO (TPS7A91)并且他们将会考虑该 LDO、但他们仍想知道 如何配置以下未使用通道的引脚。 你可以回答他们的问题吗?

ENx:连接到 GND

PGx:浮动

INx:

FBX:

OUTx:  

NR/SSX:  

此致、

Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita - San、

    假设客户希望使用 CH1、我建议将 IN2、EN2和 PG2连接到 GND。 您可以使 OUT2、FB2和 NR/SS2悬空。  

    感谢您发送编修

    Ishaan