This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USBC 功能合规性测试 TD 4.5.4 DRP 连接 DRP 测试失败

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450901/tps25751-usbc-functional-compliance-test-td-4-5-4-drp-connect-drp-test-fail

器件型号:TPS25751

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已经针对 Ellisys "USB Explorer 350"运行 TPS25751器件。 我在 TD 4.5.4 DRP 连接 DRP 测试上失败。  失败原因为"在 Vbus 进入 vSafe0V 之后和 tVbusON 到期之前、Put 必须为 Vbus 供电"。

我们想知道哪种固件配置将直接影响 TD 4.5.4的测试结果?  您能帮助我们通过此测试吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    感谢您联系我们!

    能否提供关于 DRP 应用程序的更多信息? 系统中是否有电池充电器?

    使用哪个电源路径来提供5V 电压(PP5V 或 PPHV)?  

    USB Type C 规范下面指定了时序要求:

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我可以提供我们当前使用的 EEPROM 二进制文件和配置文件。  它们将包括在下面的 zip 文件中。

    e2e.ti.com/.../config-_2800_31_2900_.zip

    我们的系统中有一个电池充电器、它使用  PPHV  提供5V 电压。

    如果您需要更多信息、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Ting:  

    您能否还提供 Ellisys 故障日志? 您是否能够确定 PD 控制器开始提供5V 电压的时间?  

    只是确认一下、它们是否为 BQ 使用了 PD 控制器的 I2C 集成控制?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    Ellisys 故障日志已附加在以下存档中。

    e2e.ti.com/.../2024_2D00_12_2D00_18-163524627-_2D00_-USB-Compliance-Report.zip

    [quote userid="553110" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450901/tps25751-usbc-functional-compliance-test-td PD 控制器开始提供5V 电压的时间是多少?

    我们没有刻意控制提供5V 电压的时间、因此可能无法确定。

    [报价 userid="553110" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450901/tps25751-usbc-functional-compliance-test-i2C-4-4-4-DRP-CONNECT-DRP-TEST-FAIL/5569551#5569551"]仅为了确认、他们是否对使用 PD 控制器的 td 集成控制?[/QUOT]

    在某些情况下、固件确实采用了一些算法来控制 BQ 充电器、例如设置 CHRG_INHIBIT 位以停止充电或获取充电电流的 ADC 值等

    我想知道电源5V 和控制 BQ 充电器的计时是否会严重影响 TD 4.5.4测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    感谢您提供日志。 我将在星期五之前查看并提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    在使用 ACT 修改 PD 固件配置后、我们重新测试了 TD 4.5.4并获得了最新的测试结果。 似乎两个主要问题是 tVbusOn 超时(大于275ms)和 Vbus 启用时间过长。

    想问您是否可以帮助我们修改 tVbusON 的时间并启用 VBUS? 因为 ACT 不会为我们打开这样的选项来改变它们。

    我提供了 下面用于生成固件的配置。 如果可能、请帮助我们确认我们的设置中是否存在与此测试项目相关的任何错误。

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS25751",
        "toolBuildVersion": "1.0.2",
        "answers": [
          null,
          0,
          0,
          3,
          1,
          1,
          2,
          0,
          1,
          0,
          0,
          1,
          0,
          0,
          8.4,
          3.008,
          0,
          0,
          0
        ],
        "vendorId": "2CC2",
        "productId": "002E",
        "version": "1.0.0.2"
      },
      "configuration": {
        "data": {
          "selected_ace": [
            {
              "register": 6,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 22,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                3
              ]
            },
            {
              "register": 40,
              "data": [
                2,
                8,
                47,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 41,
              "data": [
                209,
                48,
                144,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 50,
              "data": [
                1,
                168,
                42,
                150,
                144,
                1,
                37,
                44,
                209,
                2,
                0,
                44,
                177,
                4,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 51,
              "data": [
                4,
                44,
                145,
                1,
                16,
                44,
                209,
                2,
                0,
                44,
                177,
                4,
                0,
                44,
                65,
                6,
                0,
                69,
                65,
                6,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 55,
              "data": [
                119,
                192,
                18,
                15,
                144,
                145,
                225,
                1,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 66,
              "data": [
                26,
                12,
                10,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 92,
              "data": [
                15,
                4,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                4,
                0,
                0,
                0,
                4,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                4,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                75,
                73,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 112,
              "data": [
                0
              ]
            },
            {
              "register": 119,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                127,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 122,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 123,
              "data": [
                0,
                2,
                255,
                255,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 125,
              "data": [
                255,
                255,
                0,
                0,
                255,
                255,
                255,
                255,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 126,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                1,
                0,
                15,
                0,
                60,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 152,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            }
          ]
        }
      }
    }

    由于目前的项目即将批量生产、请尽快提供援助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    我看不出任何与此特定故障相关的 json 中的问题。  

    我将在结束时进行复制、并在下周早些时候提供反馈与您联系。 如果您看到我可以并行查看的其他故障、请告知我。  

    同一项目的以下线程吗?  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455707/tps25751-test-pd-prot-src -8-vconn_swap-response-test-failed.

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    [报价 userid="553110" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450901/tps25751-usbc-functional-compliance-test-td 4-5-4-DRP-CONNECT-DRP-TEST-FAIL/5584570#5584570"]同一项目的以下线程是否为?  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455707/tps25751-test-pd-prot-src -8-vconn_swap-response-test-test-failed[/报价]

    是的、这个线程用于同一个项目。  两个线程上遇到的问题也使用相同的 ACT 配置来生成 PD 固件。

    现在我们只剩下两个测试项目、 TD 4.5.4 DRP 连接 DRP 测试和 TEST.PROT.SRC.8 PD VCONN_Swap 响应、尚未通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    此外、我们之前在另一个 TT (URL: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452899/tps25751-source-and-sink-capable-uuts-test-fail)中询问电池状态测试项目的故障、今天测试实验室再次更新结果、某些测试项目仍然失败。 确实如此  TEST.PROT.PORT3.1 PD 获取电池状态响应、然后  TEST.PROT.PORT3.3 PD 获取电池电容响应。

    我 还将在下面附上这两个跟踪日志。

    e2e.ti.com/.../TEST PD.PROT.PORT3.1.zip

    e2e.ti.com/.../TEST PD.PROT.PORT3.3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请预计因节假日而延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    1-我查看了提供的日志并对 json 进行了一些更改(请参阅附件)、应该通过与电池功能和电池状态响应相关的两项测试  TEST.PROT.PORT3.1 PD  和  TEST.PROT.PORT3.3 PD。  

    请参阅以下更改:  

    •    Tx 供电方能力寄存器0x77中的电池数量字段应设置为1。

    • 受电方运行 PDP 设置为0W、这导致了故障。 请见以下 USB PD 技术规范说明。

    2-就 VCONN 交换故障而言、 TEST.PROT.SRC.8、PD 我能够使用 TPS25751EVM 并借助该线程上提供的 JSON 和 VIF 进行测试。 该测试在 GRL 和 Ellisys 上均通过(我没有在 LeCroy 上进行测试)。  

    查看您提供的日志、PD 控制器似乎正在用"接受"消息响应 VCONN 交换消息、这意味着这可能是错误的测试仪问题。

    3-最后、我仍分析以下故障、  TD 4.5.4  DRP Connect DRP Test、本周我们将向您提供更多反馈。  

    e2e.ti.com/.../WeiTing_5F00_12_5F00_30_5F00_24.json

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    TEST.PROT.SRC.8 PD
    确认后、我们发现 LeCroy 测试仪确定 VCONN 交换失败的原因是它发送了多条 VCONN_swap 消息、而我们的 PD 器件几乎都在收到它们后响应"Accept"、但我们没有回复最后一条。  

    请参阅下面我的日志的屏幕截图。 数据包134的 VCONN_swap 消息似乎尚未响应。 经过许多测试、我们仍然失败了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    根据 CTS、如果 UUT 在 PD2模式下返回等待消息(在本例中为)、测试人员应重新发送 VCONN 交换消息、我在 LeCroy 日志中没有看到该消息。 我将在一周结束时分享 GRL 日志以供参考。  

    您是否能够使用 Ellisys 或 GRL 进行测试?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我们可以安排我们的器件与 Ellisys 一起测试。

    此外、是否有任何更新  TD 4.5.4  失败?

    谢谢。

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    我可以在我的末端复制 TD4.5.4的相同故障、这似乎也是一个已知的测试仪问题。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Kedr:

    我想知道

     是否有任何进一步的解决方案可以提供给我们?

    此问题的下一个进展是什么? 我们需要 TI 的建议

    谢谢

    BRS

    Yuliang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    Wei-Ting 立即进入实验室。

    该失败项可以由 Ellisys 通过、但在 Eilisys 上有其他失败。 因此、我们无法使用 Ellisys 通过测试。

    我们的测试实验室手头没有 GRL、因此我们无法使用 Ellisys 通过测试。

    下一个进展是什么? 我们仍然需要 TI 的建议。

    谢谢

    BRS

    Yuliang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuliang、  

    感谢您的更新。 您能否提供 Ellisys 和 LeCroy 的所有测试日志?  

    似乎涉及到一些测试程序问题、我可以尝试帮助确定它们的身份。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我们已提交产品进行 USB-IF IEC62680认证。 根据您对此票单的回答,我们的产品在两个测试项目 test.Ellisys PD 或 LeCroy 测试仪中的失败是由已知的测试仪问题引起的,因此我们提交了它们作为弃权项目。

    由于 USB-IF 要求我们提供我们产品的 PD 供应商(TI)与 PD 测试仪器供应商之间的文档或邮件、以证明这些是已知的测试仪问题。

    您能否向我们提供此信息以便我们通知 USB-IF 获得 IEC62680认证? 谢谢。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    我将在下周早些时候查看内部情况并与您联系。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    我需要更多时间来提供测试仪问题详细信息。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    我们需要得到 USB-IF 批准用于生产、原始生产计划已经延迟了、

    请帮助我们获取相关信息作为第一优先事项~

    谢谢

    BRS

    Yuliang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuliang、

    Aya 目前正在休假、我将在此期间为该主题提供支持。

    我正在与团队核实谁知道这些费用减免。

    您是否可以为希望放弃的特定测试发送测试日志? 您希望为哪种测试仪放弃测试? 我可以再次联系测试仪制造商、了解最坏的情况、他们通常反应迅速。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    Wei-Ting 很快就会回复您

    感谢您的支持~

    BRS

    Yuliang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    我将每个费用减免文档的测试跟踪上传如下。

    TEST.PROT.SRC.8 PD

    e2e.ti.com/.../4505.TEST PD.PROT.SRC.8.zip

    我们要放弃用于 test.PROT.SRC.8 PD 的测试仪是  LeCroy M310e .

    TD 4.5.4 DRP 连接 DRP 测试

    e2e.ti.com/.../Ellisys-4.5.4-Test-Trace.zip

    对于 TD 4.5.4、我们要放弃的测试仪是  LeCroy M310e 和  第三十五章 .

    谢谢。

    此致、

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:

    关于 LeCroy 测试问题、您可以让测试机构更新到最新的 Compliance Suite 版本并重新测试此测试吗? 我做了一个快速的检查,看起来他们运行7.92,但最新的是8.00。 请让他们再次测试此测试、如果测试再次失败、请提供测试跟踪、此测试可能已在最新版本中解决。 如果它最近失败、我会联系 LeCroy。

    https://www.teledynelecroy.com/support/softwaredownload/psgdocuments.aspx?standardid=4&mseries=652

    对于 Ellisys 问题、您是否可以共享使用的 VIF? 我尝试加载文件中的一个,它似乎不完整。 您正在使用哪个版本的 VIF 编辑器?

    Ellisys 报告是否附带任何其他测试日志? 我曾尝试在 Ellisys Type-C Tracker Analyzer 工具中查看.u31t 文件、但它只是显示一个重置后的 USB 2.0概述?

    Compliance Report.html 报告提供有关测试失败的信息、但不提供有关测试运行方式和失败位置的信息。 我需要更多信息来调试这个。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    我们将询问测试机构他们对使用最新版本的仪器固件进行重新测试的看法、如果他们同意、我们将再次测试。

    关于 Ellisys 问题、您能否分享使用的 td? 我尝试加载文件中的一个,它似乎不完整。 您正在使用哪个版本的 VIF 编辑器?[/QUOT]

    我在下面分享了我们使用的 VIF。 我们使用的 VIF 编辑器版本是  V3.32 .

    e2e.ti.com/.../Teufel_5F005F00_OA2303_5F005F00_DV_5F00_0103.zip

    Ellisys 报告是否附带任何其他测试日志? 我曾尝试在 Ellisys Type-C Tracker Analyzer 工具中查看.u31t 文件、但它仅显示了重置后的 USB 2.0概述?[/QUOT]

    我找到了一些有关 TD4.5.4的测试日志、希望它对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../Verify_5F00_1222_5F00_TD-4.5.4.zip

    谢谢。

    此致、

    Wei-Ting

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:

    td 我们将询问测试机构他们对使用最新版本的仪器固件重新测试的看法、如果他们同意、我们将再次测试。

    谢谢、是的、测试仪支持通常要求我检查测试仪的版本。

    对于埃利斯的问题、这可能会更加复杂。 我们认为我们曾经看到过一些相关的东西,并在过去放弃,但它是为一个不同的测试者(LeCroy )。 现在看看这个。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    有更新吗?  实际上、我们想知道我们的两个故障项目是否是由固件或配置问题引起的、而不是由测试程序问题引起的?

    由于获得 IEC62680认证的过程中出现延迟、我们无法发货并遭受损失。  您和您的团队能否帮助确定原因并尽快告诉我们答案? 因此我们可以将结果报告给 USB-IF 以推进认证进度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    感谢您的耐心。

    您是否能够在 LeCroy 上使用最新版本重新测试? 我们希望确保我们在获得豁免之前拥有所有信息、因为他们将要求以最新版本重新测试。  

    由于获得 IEC62680认证出现延迟、我们无法发货且产品将遭受损失。  您和您的团队能否帮助确定原因并尽快告诉我们答案? 因此我们可以将结果报告给 USB-IF 以推进认证进度。

    我完全理解您的担忧。 我正在与我的团队合作、并确定其优先级。 这两个问题似乎都是测试人员问题、我只需确保所有信息都可用于获取费用减免。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    测试机构使用 LeCroy M310e 和 SW 8.00 (发布于1/26)重新测试了我们的产品、 TD 4.5.4可以通过测试(Ellisys ex350仍然失败)、但 test.Ellisys.PROT.SRC.8仍然失败 PD。

    我们如下所示共享了测试迹线。

    e2e.ti.com/.../TD-4.5.4-DRP-Connect-DRP-Test_5F00_LeCroy_5F00_Pass.zip

    e2e.ti.com/.../TEST PD.PROT.SRC.08-VCONN_5F00_Swap-Response_5F00_LeCroy_5F00_Fail.zip

    谢谢。

    此致、

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:

    感谢您确认 TD 4.5.4 使用最新软件通过 LeCroy。

    我已经联系 LeCroy 以  PD 解决 TEST.PROT.SRC.8测试仪问题、并将在我收到他们的反馈后立即更新您的信息。  

    您是否还要求 在 Ellisys 上豁免 TD 4.5.4? 或者 LeCroy 是否足够通过?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您是否还需要 在 Ellisys 上放弃 td 4.5.4? 或者 LeCroy 是否足够通过?

    是的,我们 要求  在 Ellisys 上放弃 TD 4.5.4。 USB-C 功能测试 要求对来自不同品牌的两款仪器至少通过所有测试。

    我想询问我们什么时候会收到 LeCroy 和 Ellisys 的回复?

    谢谢。

    此致、

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    您是否有 Ellisys 分析仪日志? 我无法从共享的文件中看到该内容。  

    我期待着明天或下周早些时候的回复。 我会随时向您通报最新情况。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您是否有 td 分析器日志?

    关于 TD 4.5.4 Ellisys 的测试跟踪,我们将尽快为您提供分析。

    我期待明天或下周早些时候作出响应。 我会随时向您通报最新情况。  [报价]

    我们想了解向 LeCroy 询问 TEST.TEST.PROT.SRC.8是否 PD 是测试仪问题的当前进展吗? 您能告诉我们任何目标日期吗?

    此外、我们还想知道 TEST.PROT.SRC.8项目的故障是否可能是 PD PD 软件问题?  因为 USB-IF 也告诉我们、如果最终发现它不是测试仪问题而是配置问题、我们可以修改弃权的原因。 经 USB-IF 评估后、对于成功申请豁免的进度可能会更有帮助。

    谢谢。

    此致、

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我们在此处上传了最新的测试迹线。

    e2e.ti.com/.../Ellisys_5F00_4.5.4_5F00_Fail_5F00_0217.zip

    谢谢。

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    感谢您提供日志。 TI 美国今天就在假日。 我明天会回来的!  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    有更新吗? 谢谢。

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    我正在等待供应商的回复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我想问一下我们提供的日志或测试跟踪对您的分析是否有帮助?  您是否仍然认为我们器件上的 TEST.TD.PROT.SRC.8和 PD 4.5.4的测试失败是测试仪问题?  因此、Ellisys 和 LeCroy 都没有对这两个项目作出回应?  

    如果有任何更新、请告知我们、非常感谢。

    此致、

    Wei-Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Ting:  

    是的、已确认这些是 LeCroy 上的测试人员问题。 LeCroy 今天的回应是,他们有一个新版本的合规性套件(v8.02 )可用。 您能否使用最新版本重新测试、并告知我们问题是否仍然存在? (可点击此处获取)

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    这是一个好消息。 我们将要求我们的测试机构使用 LeCroy M310e 的最新固件来重新测试器件。

    此外、Ellisys 是否有任何有关 TD 4.5.4失败的更新?

    此致、

    Wei-Ting