This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:原理图和 PCB 评论

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475655/lm5176-schematic-and-pcb-review

器件型号:LM5176

工具与软件:

我们将使用 LM5176并根据  SNVC208的参考文献开发降压/升压转换器  

以下是该设计的规格:

输入电压:- 6至51V

输出电压:- 12.2V

输出电流:-15A

开关频率:- 440kHz

我们在检查原理图以及 PCB 板时需要帮助。 将在私人聊天中共享文件。请向我发送朋友请求、以便我们可以继续聊天。

请仔细查看原理图和 PCB、如果需要进行任何更改、请告诉我。

谢谢、此致

Vinay Mande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    如果您将鼠标悬停在我的姓名上、则可以选择"发送私人消息"。

    完成后、请在此处留下一条备注、以便我可以查看我的私人消息。

    您能否  将填写好的 LM5176设计计算器附加到该主题? 这是我们进行原理图审阅时最高效的工作流程。
     

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我已在私人聊天中重新发送带更正的文件。 请检查原理图、并告诉我是否可以。

    此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    请查看我在私人聊天中的回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我已在私人聊天中发送所需的文件。

    请检查它。

    此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    有关快速入门计算器的一些评论、请查看:

    -建议的 Rsense 为2.9m Ω,但您选择了6.8m ->控制器可能会在正常操作中触发过电流

    - C_Slope 选择的值高于推荐值。 或下一个较低级别的电压

    -所需的交叉频率设置为44kHz、但对于6V Vin、f_RHPZ 为8kHz ->最大 f_c < 2.5kHz ->补偿不稳定 (5.5k/22n/680p 会更好)

    原理图:

    我会从~ 2.2 Ω 栅极电阻器开始、但不会立即达到最大值

    此致、

     Stefan