This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:TPS62932DRLR

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475319/tps62932-tps62932drlr

器件型号:TPS62932
主题中讨论的其他器件:TPS62933

工具与软件:

问题描述:

  • 设计 A 直流/直流转换器 毫米波传感器配置。
  • 转换器 最初工作正常 但在使用时遇到问题 BMS 导线已连接/断开 FPGA 和 ASIC。
  • D5二极管损坏 严重的损坏。
  • BMS 正在供电 从 A 连接到板 8芯电池(标称值25.6V)。

问题:

  1. 可能的故障原因:

    • 可以 低电压额定二极管 导致了这个问题?
    • 问题可能是由于 热插拔 、自 BMS 已开启 发送了什么数据?
  2. 下一版本保护:

    • 正在寻找 保护机制 第二版 外层扩散。
    • 目标是什么 防止损坏 即使 BMS 开启 直接连接电源 在电缆中短暂插入。

对于有关可能的保护解决方案的任何见解或建议表示感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    U3是否未损坏? Q2会怎么样?

    出于热插拔风险、插入时是否可以测量 Vin 电压? 请使用靠近 IC Vin 和 GND 引脚的探头。

    从我看到的情况来看、当施加 V_SPLY 25.6V 时、Q2 VDS 为-20V、这是否会导致风险?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、
    D5煮熟了,然后我检查了 Q2。 她说这话竟然有点抽泣。 我删除了 D5和 Q2。 U3也很短。 VIN 轨中的所有元件似乎都损坏了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一点、我想在这里说的是、我在使用这个具有相同 BMS 电源的电路板已经有很长时间了。 它只是在我插入电路板而不关闭 BMS 时发生的。 BMS 导通/关断功能也不再起作用、但其余器件正常工作、因此也会损坏 BMS 板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    "我用这块板和同样的 BMS 电源已经用了好几天了。"--你怎么给电路加电了? 您是否在 VCC_5V 开启时打开了 BMS 电源(V-SPLY)?  

    BMS 板与 TPS62933板的输入是否有长电缆? 输入电源轨上的寄生电感可能会 减少 Vin 振铃和过冲。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是长电缆。 可能是10英寸长的电缆。

    现在我要考虑的是如何在未来的设计中避免这种情况。

    我有 USB PWR 来上传程序和 BMS 电源。 我需要一个能够在两者之间切换并能够补偿此类过冲和峰值电压的电路。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    您是否能够使用具有更高电压速率的 Q2?  在25.6V 下施加 V_SPLY 时、VDS 约为-20V。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、
    是否有任何 TI 电压选择器开关可以解决该问题?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali

    很抱歉、我不确定应该来自其他产品线、可以在 TI.com 上搜索并咨询相应的专家。

    谢谢、此致。