This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:正在寻找降压稳压器的建议、该稳压器可以在5V 至24V 之间工作、以最低的噪声提供5V 输出

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478075/tps62933-looking-for-advise-on-a-buck-regulator-that-can-work-between-5v-and-24v-to-give-a-5v-output-with-minimal-noise

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件: TPS54302

工具与软件:

你好!

我目前正在设计一种需要在5V 到24V 的电源范围内实现稳定的3A 5V 输出的产品。

该电源的一部分将来自 USB-C PD 电源、并会在源电压为5V 时设法获得5V 电源。 我们在竞争产品中使用的电流调节器至少需要6V 才能实现稳定的5V 输出、而使用5V USB 电源并不能真正做到这一点。

可以使用具有100%占空比的 TPS54302等降压稳压器、但我认为低频需要更大的电感器。 但是、可以运行多个 MHz 的降压稳压器无法实现100%开关频率、例如 TPS62933

非常感谢您为合适的电源稳压器提供任何建议。

对于设计可处理5V 至20V@~3A 电压的多电源 USB-C PD 器件、有何指导


此致

Ben J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    TPS62933 Dmax 为98%、这意味着当 Vin=5V 时 Vout 约为4.9。 对于 TPS54302、Dmax 约为100%(尽管电源路径阻抗上仍有一些功率损耗)。

    对于 tps54302、当 Vin 和 Vo_set 非常接近时、它会减小 Fsw 以实现更大的占空比。

    "我 ΔiL 低频需要一个更大的电感器。"-在压差操作期间 Vin 和 Vo 接近、由于(Vin-Vo)很小、 μ H 很小。无需选择更大的电  感器、电感器设计仍然遵循数据表中8.2.3.5.1电感器选型。  

    谢谢、此致。