This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:TLV773静态电流问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476338/tlv773-tlv773-quiescent-current-issue

器件型号:TLV773

工具与软件:

嗨、团队:

我们客户已在产品说明书条件下进行了实验、静态电流的测试结果约为130uA、远高于典型值(80uA)。 我还自行进行测试、测试结果为138.9uA。 通过使用与直流输入和 Vin 串联的数字万用表、测试环境如下图所示。

1:您可以 在 EVM 上进行实验并将测试结果发送给我吗? 谢谢!

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    我怀疑此设置中增加的静态电流可能是电子负载造成的。 即使负载被禁用、100kΩ 的输入电阻也不会出现意外情况、这将在静态电流之外增加额外的33µA 负载。 我建议在负载完全断开的情况下重新测试。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    按照您的建议、我断开电子负载、这次的结果是130uA、这也比典型值高得多。 同时、我还测试电子负载的阻抗、其值为280k。

    1:静态电流结果没有意义、请帮助我对您的 EVM 进行实验并将测试结果发送给我、谢谢!

    此致、

    Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    我很快会仔细检查 EVM 上的静态电流。 我将在2个工作日内更新。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我期待着你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    我将 TLV77333装配到具有1μF 输入和输出电容器的 EVM 上。 在使用免清洗助焊剂组装之后、使用异丙醇彻底清洁了 PCB、以去除所有可见的助焊剂残留物。 在与数据表中相同的条件下进行测试(使能端连接至 Vin 的5.5V Vin) I 测量了87.6μA 静态输入电流。

    我有一些关于 EVM 的故障排除建议:  

    1.清除 PCB 上残留的所有助焊剂残留物。 如果使用了免清洗助焊剂、则可能需要异丙醇、助焊剂去除剂或其他化学品。 如果使用水溶性助焊剂、建议在超声波清洗器中使用蒸馏水或去离子水进行清洁。 助焊剂~可能是一些额外的泄漏电流的原因、但我认为这不太可能导致 测试中出现的额外电流 Δ I 50μA。

    2. 交换连接至 DMM 的 LO 和 I 端子的导线。 这 将有助于排除将 DMM 作为一个误差源。 如果测量值在幅度上相同但符号相反(例如、之前的130μA、130μA 交换后的-PCB)、则表明额外的电流源在 PCB 本身上。 如果测量的电流不相同、则可能表明 DMM 本身存在失调。

    3.是否存在因热过应力、电过应力或 ESD 事件而损坏 TLV773被测试的可能性? 如果是、作为最后一个测试、我建议 更换 TLV773并重新测试

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的答复、我认为这些回答对我很有帮助。 我将尝试建议中列出的方法并回复客户。 如果他们还有其他问题、我会联系您。

    此致、

    Damon Luo