This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:CVDD 输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478059/bq79616-cvdd-output-voltage

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的专家:

目前、我们使用 BQ79616的 CVDD 输出电压为外部数字隔离芯片供电、结果发现 CVDD≈LDOIN=4.4V。 此时、选择的 NPN 模型为 Nexperia BCP56-16T。 我想问一下、该输出电压在关断模式下是否正常。 我们是否可以通过修改外部元件将输出电压增加至5V、或者这是固定值? 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    在关断模式下、4.5V 是 CVDD 的正常值。 在 SHUTDOWN 模式下没有增加该电压的解决方案。 在关断模式下、BQ79718可通过 AVDD 引脚提供5V 电压。

    BR