This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:SoC 电量监测计配套器件

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ25756, BQ25750, BQ34Z100, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-soc-gas-gauge-companion-part

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100、BQ76942 、BQ25756、 TPS4800-Q1

工具与软件:

你好

我们正在开发一种太阳能产品、我们计划将  BQ25750用于该产品。 但是、我们需要的关键函数之一是充电状态/库仑计或电量监测计功能。  BQ25750上不具备该功能。 是否有可用于该函数的配套 TI 器件? 或建议的替代方案来实现相同的功能。

谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    您的应用中使用多少节串联电池?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、  

    为此、我们将使用8S1P 或8S2P LFP 电池组。 还可以共享 BQ25750 EVM 的设计文件? 它将帮助我们复制现有的部分电源部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    对于8S、唯一适合您应用的监测计是 BQ34z100: https://www.ti.com/product/BQ34Z100

    有关 BQ25750的设计文件、请将其分配给充电器团队。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    以下是 BQ25750设计文件: BQ25750EVM (2025Feb12).zip

    使用8S 电池时、建议将一个10Ω 电阻器与 BATDRV 和 BATFET 串联、并在 BATDRV 和 BATSRC 之间安装一个10nF 电容器。

    我们还 有关于 BQ25750电源路径 的常见问题解答、可能会有所帮助。 我们还提供了 适用于 BQ2575X 系列的一般常见问题解答。

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian、 BQ34z100是一款解决方案、但考虑到我只需要库仑计功能、对于应用而言、这看起来很昂贵。 我想将 BQ25750 与 BQ76942 (BMS)配合使用、因为它可以满足我们所需的所有用途、即充电器、BMS 和库仑计数器-这是可行的组合吗? 您是否预见到 该组合的任何潜在挑战- BQ25750 + BQ76942。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 提供的文件和建议、如果我对此有任何其他问题、我将尝试理解这一点并返回。  

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-BATDRV-game-gauge part/5655644#5655644"]在使用8节电池时、建议在 BATDRV 和 soc 之间串联一个10Ω 电阻器以及在 BATDRV 和 BATSRC 之间连接一个10nF 电容器。

    您意味着将 EVM 上的 R9替换为10欧姆、然后使用10nF 电容器填充 C36? -我理解这些会减慢 BATFET 的导通和关断速度-为什么需要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    在我们今天的测试中、我们弄清了电阻器+电容器变化的原因。 如果没有这种情况、BATFET 可能会由于过流保护功能而切换。  

    根据我们今天的测试、我会进行一些跟进。

    1.我们无法让理想二极管模式工作。 以下是条件

    • Vin / Vac = 10V (在 ACUV 和 ACOV 范围内)。
    • 电池= 25V
    •  EN_BATFET_IDEAL _DIODE  = 1
      即使在这种情况下、VSYS 也处于10V (Vin)电平。 请帮助理解我们遗漏的内容。 我的理解/期望是、在上述情况下、VSYS 应为25V。  

    2.我们还注意到了中的一种行为  

    • 输入电压为36V/1A (稳压电源)
    • VBATT 为25V、充电电流为0.4A
    • 负载是一个初始消耗小于0.6A 的变阻器
    • 当我们增加负载时、RPSU 进入 CC 模式、电压降至10V、充电电流也会下降。
    • 然后、我们降低负载、但 RPSU 保持在相同的 CC 点(10V/1A)、并且不会恢复到36V/1A

         这是预期行为吗? 为什么会这样。 传统的直流/直流稳压器会恢复到36V/1A

    3.如果在8A 时触发 BATFET 保护、则连接到 BATFET 保护、 当系统负载高于8A 时会发生什么情况。 或者8A 电流限制是否仅在切换期间适用?  

    我希望这是可以理解的、如果不是、请让我知道、我会尝试更详细地解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    1.理想二极管模式在仅使用1 FET 时效果最佳。 您是使用1个还是2个 FET 实现理想二极管模式?

    2.我认为 BQ25750可能处于输入电压调节模式(VAC_DPM)。 如果使输入电流限制(ILIM_HIZ 电流)小于1A、则电源应能够恢复到36V。

    3. 8A 限制仅在切换期间适用。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-soc-gase-gauge-partition-part/5657725#5657725"]。 理想二极管模式仅使用1个 FET 时效果最佳。 您使用的是1个还是2个 FET [/报价]

    现在、我们将使用 EVM、所以 EVM 上的 FET 原封不动。  

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-bq-gas-gauger-part/5657725#5657725"]我认为 soc 可能处于输入电压调节模式(VAC_DPM)。 如果使输入电流限制(ILIM_HIZ 电流)小于1A、则电源应能够恢复到36V。
    • 在这种情况下、输入电流将始终被限制在1A 以下? 这不会解决问题、因为我们的 PV 输入的功率输入将持续变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    [报价 userid="202918" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-evm-gase-gauge -part/5658169#5658169"]我们现在正在使用 soc、因此 EVM 上的 FET 原封不动。  [报价]

    让我来看看这个问题、给您回过来。

    soc 在这种情况下、输入电流将始终限制在1A 以下? 因此、这不会解决问题、因为我们的 PV 输入的功率输入将持续变化。

    可以启用 MPPT 模式吗? MPPT 将自动扫描 VAC_DPM 设置、以找到太阳能电池板或输入电源的最大功率点。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-soc -气体电量计-assembly-partition/5660150#5660150"]

    让我来看看这个问题、给您回过来。

    [报价]

    您能检查一下吗?

    您能否启用 soc 模式? MPPT 将自动扫描 VAC_DPM 设置、以找到太阳能电池板或输入电源的最大功率点。[/报价]

    是的、我们可以、这是可能的解决方案、但并不理想、因为我们必须等待3分钟并强制进行 MPPT 扫描。 但更重要的是、我想了解这是器件的预期行为、还是我们看到的一些不是预期的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    我们建议使用1个 FET、因为它可以使 IC 更好地控制 FET。

    是的、这是可行的解决方案、但这并不理想、因为我们需要等待3分钟并强制执行 soc 扫描。 但更重要的是、我想了解这是器件的预期行为、还是我们看到的一些不是预期的行为。  [报价]

    是的、这是预期行为。 您可以读取状态寄存器吗? 在此模式下、IC 可能处于 IIN_DPM 或 VAC_DPM 状态。

    另外、请记住、扫描间隔为20分钟或10分钟的 MPPT 会让您从太阳能电池板中获得最大功率。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468522/bq25750-soc-game-gauge-partition-part/5668541#5668541"]

    我们建议使用1个 FET、因为它可以使 IC 更好地控制 FET。

    [报价]

    1. 这意味着 EVM 无法在理想二极管模式下工作? 因为它有两个 FET。  
    2. 需要对 EVM 进行哪些更改才能使理想二极管模式正常工作? -必须移除两个 MOSFET 中的哪一个才能使其正常工作?  
    3. 此变更还会影响其他哪些功能/特性?

    我们针对大批量应用评估了这一点、任何主要或次要问题对我们至关重要、可确保我们不会最终出错并获得大量回报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    1.是的、在理想二极管模式下无法正常工作。

    2.您需要移除 Q8并短接 R1004和 R1005。

    3、如果 Q8短接、这将允许电流通过 Q7的体二极管从电池传导至系统。

    我还有另外一个建议、可能适用于您的电路。 您可以将 BQ25756用于电池充电器吗? 系统负载和电池会并联。 由于 MPPT 模式、如果向 BQ25756施加高系统负载、太阳能电池板电压不会完全耗尽。

    请告诉我这个建议是否可行。 如果不能、可否让我多说一句、以便我提供更多建议?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    我在查看  BQ25756、它不包含我想要的某些功能、但我仍然可以使用这些功能。   考虑到该器件属于同一系列、是否存在与 BQ25750类似的任何已知限制或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    在我看来、BQ25756更易于使用、因为它没有电源路径。 如果您仍需要电源路径、可以使用微控制器来控制 TPS4800-Q1等负载开关。

    您需要哪些功能?

    此致、
    埃森·加洛韦