工具与软件:
您好!
我的客户希望47µF 电容超过数据表中引脚功能表所述的建议范围:
'使用4.7-μF 转47-μF 陶瓷电容器将 BAT 旁路至 VSS。'
具有更大的电容会有怎样的问题? 是浪涌电流还是稳定性问题? 理想情况下、他们希望器件的输出端具有100µF。
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
John、您好!
我测试了 OUT 为100uF 的 BQ24232 EVM、启用充电时未观察到任何明显的振铃或过冲。 我相信客户可以打开这么大的电容。
浪涌电流和稳压器稳定性都是需要考虑的问题、但稳定性是此处需要考虑的更大问题。
BAT 或 OUT 上的电容越大、将电池连接到充电器 IC 时的浪涌电流就越大。 根据浪涌电流水平和电池规格、客户可能需要在连接电池时使用电池保护器 IC 来防止放电过流、或使用电子保险丝来限制浪涌电流。
也就是说、稳压器稳定性是更关键的关注点。 您能否说明客户是希望将100uF 电容尽可能靠近 OUT 引脚放置、还是下游元件的输入引脚上有电容器、容值增加高达100uF? 如果下游电容器远离 OUT 引脚、与其串联的布线电感将有助于解耦其谐振效应、从而提高稳定性。
如果您或客户有任何问题、请告诉我-我很乐意提供帮助。
此致、
ALEC
John、您好!
为了澄清、我不希望客户使用该电容值时会遇到稳定性问题。 总体而言、BQ24232是专为与陶瓷电容器配合使用而设计的、并且具有内部补偿、可降低其对 ESR 和输出端电容变化的敏感性。
客户可以 首先打开其负载并检查输出上是否存在振铃或过冲。 如果他们想更全面地验证稳定性、可以在执行负载阶跃测试时、在电路板上组装所有电容器 、将实际负载替换为消耗相同电流的电子负载或电阻器。 在任一种情况下、它们都应该在负载阶跃期间监控输出-如果它们没有看到任何振铃或过冲、则它们应该是稳定的。
此致、
ALEC