This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:用于航空航天领域最坏情况分析的老化和辐射漂移

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477722/tl431-ageing-and-radiation-drift-for-worst-case-analysis-in-aerospace

器件型号:TL431
Thread 中讨论的其他器件: LM4040

工具与软件:

我的同事和我正在对航空航天应用进行最坏情况分析、其中涉及的 德州 仪器(TI)组件包括:

  • TL431

我们有兴趣了解有关这些组件特定参数的温度和/或老化漂移的更多信息。

下面提供了一个属于  最坏情况分析一部分的组件参数表。

在表中、我们用绿色突出显示了已经提供的技术文档验证的值、用红色突出显示了我们没有技术验证的值。

是否有可能获得这些信息? 有人已经掌握了这些信息吗?

提前感谢您

 

此致、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:  

    感谢您的提问!

    未提供有关 TL431长期漂移的信息。 输出电压可能会随着时间的推移而变化、但与初始精度和其他误差来源相比、其影响将微不足道。 加速老化测试没有精度漂移超出数据表规格的故障。  

    对于 TL431AQ、也请参阅以下内容、以便使用数据表的第7.1节进行温度系数计算:

    温度最小值:-40°C

    温度最大值:+125C

    温度系数:82.6ppm/C

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    对于第二次回应、我们深表歉意。

    LM4040和 LM4050器件的数据表中包含长期漂移信息。 请查看以下链接以获取其产品文件夹:

    https://www.ti.com/product/LM4040

    https://www.ti.com/product/LM4050-N

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li