This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:是否可以直接使用 TLV1117LV33EVM-714验证 TLV76133&#39性能?

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV33EVM-714, TLV1117, TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477324/tlv761-can-tlv1117lv33evm-714-be-directly-used-to-verify-tlv76133-s-performance

器件型号:TLV761
主题中讨论的其他器件:TLV1117TLV1117LV33EVM-714

工具与软件:

尊敬的专家:

是否可以  直接使用 TLV1117LV33EVM-714验证 TLV7624的性能? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    您的意思是、使用 TLV1117LV33EVM-714上填充的 TLV1117来验证 TLV761吗? 或者您是否打算在  TLV1117LV33EVM-714上填充 TLV761? 这些器件具有不同的裸片、因此使用 TLV1117验证 TLV761将不起作用。 如果您问是否可以将 TLV761放置在 TLV1117LV33EVM-714上、那么 DCY 封装的引脚是相同的、所以可以正常工作。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我的意思是 、在  TLV1117LV33EVM-714上安装 TLV761、因为我需要 EVM 来测试 TLV761。 感谢您的澄清。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    我懂了。 我将关闭这个帖子。

    此致、

    Nick