主题中讨论的其他器件: TPS65994、 TPS65994QFNEVM、 TPS25751
工具与软件:
团队、
是否可以仅通过 USB-C (电池电量耗尽模式)上电、启用 USB PD PHY 并请求20V@5A (100W)。
理想情况下应不连接任何 EEPROM 到 TPS65994AD。 是否有任何 GPIO 指示20V 是否可用?
我们希望使用该信号启用系统直流/直流转换器。
由于我们计划使系统具有两个 USB-C 端口、因此在稍后阶段、主机控制器会将第二个 TPS65994端口重新配置为电源器件。
在查看数据表时、我很难理解以黄色标记的配置
如果我们未向 TPS65994添加任何 I2C EEPROM、 它是否在 NegotiateHighVoltage 模式下协商20V?
因为8.4.1表示 TPS 在未检测到 EEPROM 的情况下等待 EC 加载配置。

谢谢!