This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PD TPS65982 NRND TPS65987是直接替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474377/pd-tps65982-nrnd-tps65987-is-drop-in-replacement

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987TUSB1046EVMTPS65987DDK

工具与软件:

  我们已使用 TUSB1046EVM 并通过我们的板进行了测试、可用作具有触摸反馈和交替模式的显示板。 由于 PD NRND TPS65982、新款 PD TPS65987可以完全填满显示屏发出的触摸反馈信号??? 如果是这样、      新型 EVM (TUSB1046 USB Type-C 使能器评估模块(修订版 A))中 TPS65982与 TPS65987的连接方式是怎样的 ? 如何使用   PD TPS65982代替 EVM 来优化此功能??

  PD TPS65987是否可以完全满足 TPS65982的所有功能??? 对于此 IC、有什么其他建议吗?