This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:采用外部 N 沟道 MOSFET 的电池平衡。

Guru**** 2620025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471797/bq77915-cell-balancing-with-external-n-channel-mosfet

器件型号:BQ77915

工具与软件:

嗨、大家好。

我正在使用"BQ7791504PW"、而我想使用具有外部 n 沟道 MOSFET 的电芯平衡。 根据数据表、需要满足4个条件才能使电池平衡处于活动状态。

1. 将 CBI 连接到 VSS 以启用电芯平衡。

2. 每个电芯的电压必须大于3.5V。

3.堆栈中没有设备处于故障状态。

4.电池组正在充电。

电芯电压为 C1=3.824V、C2=4.111V、C3=4.109V 和 C4=4.112V。 CBI 引脚连接到 VSS。 不存在故障情况、我正在为电池组充电。 均衡电流与300mA 相近。 我在原理图中添加了 LED、以了解平衡是否正常工作。 我将使用以下原理图。 所有 LED 均未处于活动状态。 可能电池平衡无法正常工作。  为了了解外部平衡电路正在工作、I CONNECTED C1至 C2之间的4.0V、使用镊子对 C20电容器短路。 LED 亮起、我看到电源消耗了266mA 电流。 换句话说、外部 MOSFET 电路工作。  为什么即使满足所有条件、平衡电路也无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好。

    "BQ7791504"中没有电流保护(OCD1、OCD2、SCD)。  必须为电池组充电才能使电芯平衡处于活动状态。 那么、该"BQ7791504"如何知道封装是正在充电还是正在放电?  我想知道"BQ7791504"是否不执行电芯平衡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    我看到 SRP/SRN 短路了。 为了使电池平衡正常工作、需要一个"充电"电流。 该器件通过 SRP/SRN 中的比较器检测充电/放电电流:

    还可以继续充电。 在这里看到该电压之前、器件不会平衡。 第 9.3.8节状态比较器 状态 所述的要求也提供了一些更多详细信息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    由于"BQ7791504"中没有电流保护、因此我认为没有必要使用分流电阻器。 感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    我正在使用"BQ7791501PWR"开发一个新的 PCB。 一切都很好、它在工作。 但是、在使用相同 PCB (相同原理图、相同元件)时、"BQ7791504PW"的电池平衡无法正常工作。 我手动对电池放电。 电池电压如下:
    C1 = 3.1V、C2 = 3.4V、C3 = 3.4V、C4 = 3.4V。
    电池之间的电压差为300mV。 当我开始为电池组充电并且任何电池达到3.55V 时、应该会激活电池平衡、但它无法正常工作。

    我认为"BQ7791504PW"的电池平衡无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    本视频有助于了解该器件上电池平衡的工作原理:

    您的过程是否与视频说明的过程相符? 我可能建议使用电池仿真器、以便轻松调节电压。 如果您使用电芯仿真器对电芯进行 OV、那么您还应该会看到发生了平衡。

    您是否通过查看 VCx 引脚来查看器件是否处于平衡状态?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    我观看了您发送的视频、并测量了 VCx 引脚。 最新情况如下:

    CBI 引脚接地。

    2- VCBTL 和 VCBTH 之间的电压差为300mV。 C1 = 3.6V、其他电池为3.9V。

    3分流电阻为4mR、电池组充电电流为2A。

    4-没有任何故障。

    "BQ7791501PWR"工作正常。 电池平衡已激活、LED 正在闪烁。 此处是 VC2引脚信号。

    我移除"BQ7791501PWR"并将其替换为"BQ7791504PW"。 相同的原理图、相同的组件和相同的条件。 但是、电池平衡无法正常工作。 这是 VC2信号。

    这是原理图。

    新设计中应该有电流保护。 因此、我将使用"BQ7791501PW"继续该项目。  我只是想了解为什么"BQ7791504PW"的电池平衡无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    我明天会回到你身边。 很抱歉等待!  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    对不起等待!!

    我明白。。。 是的,这是相当奇怪的。 我将看到我们是否可以测试此版本的单元、以确认它是否正常工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon