This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616菊花链是否必须使用桥接器 IC BQ79600?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476183/bq79616-is-the-bridge-ic-bq79600-mandatory-for-bq79616-daisy-chain

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好、专家:

我们的团队正在 检查如何使用 BQ79616进行开发、因为 BQ79616的菊花链很有用。

我们脑海中浮现一个问题、那就是菊花链桥 BQ79600是否是强制性的?

下面的图表是否可行? 如果是、

   -此连接的最大 BQ79616数量是多少?

   -与这个菊花链和 UART 连接,使用桥 BQ79600有什么好处? 速度、稳健性以及其他特性?

菊花链+ UART

完整菊花链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宁国:

    下面的图表是否可行? 如果是、

       -此连接的最大 BQ79616数量是多少?

    [报价]


    2.是的,图应该可行。  使用菊花链最多可连接64个 bq79616器件。

    [报价 userid="619746" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476183/bq79616-is-the-bridge-ic-bq79600-mandatory-for-bq79616-daisy-chain "] -与此菊花链及 UART 连接兼容、使用桥接器 BQ79600有何优势? 速度、稳健性和其他功能?

    3. BQ79600桥接器件在低压元件和高压电池组之间提供电隔离。 它还允许您通过桥接器件直接与 SPI 或 UART 通信。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Alexis。  很好地解释你的答案。

    只有一个需要澄清:

    BQ79600桥接器件在低压元件和高压电池组之间提供电隔离

    而是在最低的 BQ79616和 MCU 之间添加光隔离、这两者也可以在低压元件和高压电池包之间提供相同的电隔离。 我想这不是 BQ79600的主要优势、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宁国:

    是的、光隔离器可以将 BQ79616与 MCU 隔离、但它仍位于同一电路板中。 BQ79600可使主主主系统与高压板完全隔离。

    它还具有 SPI 通信功能、并具有一个额外的好处、即您可以使主系统与电池模块分离。 否则您可能必须使用两种类型的电池模块、一种用于上部器件、另一种用于配备 BQ79616和主机 MCU 的电池模块。

    如果这些不需要担心或您关心的系统事项、您只需在 BQ79616和 MCU 之间使用隔离器即可。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon