This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A:UCC21540A 是否具有通过引脚14 (VSSA)的内部放电路径

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477539/ucc21540a-does-ucc21540a-has-an-internal-discharge-path-through-pin-14-vssa

器件型号:UCC21540A

工具与软件:

我将 UCC21540A 隔离式栅极驱动器与外部电荷泵配合使用。 我想知道是否有通过引脚14供电荷泵电容器放电的内部放电路径。

如果有、那么能够灌入多大的放电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjal:

    感谢您关注我们的器件!

    此器件在次级侧具有悬空接地、这意味着 VSSA 和 VSSB 是悬空节点。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Hiroki